结果:找到"HBS总线 单片机 PCB 电容走线 信号线走线",相关内容1000条
  • CAN总线舵机介绍
  • 使用说明CAN总线舵机采用串行异步通信,同一时刻只能有一个发送或接收信息,由CAN_H和CAN_L两条信号线,以差分信号的形式进行通讯,抗干扰能力强。高低电平幅度低,数据传输速度相对较高。控制逻辑舵机电路简图CAN信号参数(CANsignalparameter):波特率(Baudrate):1155200(默认值)接线步骤1、将CAN分析仪左边CAN1通道蓝色拨码开关中的R1、R2拨到上方OFF的位置,右边CAN2通道红色拨码开关中的R1、R2拨到下方ON的位置。正常CAN总线上必须保证有两个120欧终端电阻,否则会影响CAN总线正常工作,其中实际应用电阻可修改。2、将分析仪CAN1通道中的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 舵 线 CAN线协议 伺服 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-02-29 16:21:00
  • 新手求助PCB绘制的小问题!!!啊啊啊!!!
  • 新手刚初用EDA,现在有个呆呆的问题寻求大佬解答,就是我引脚其他的走线都能竖直向下,这个为啥不行(左右都偏差一点),有没有大佬有解决办法呀??
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:菜菜小王 发帖时间:2023-08-18 16:33:00
  • 专业版布线过程中如何回退(改变起点)
  • QQ录屏20230526153245.zip1.走线过程中,如何回退走线?如下图中走线从1位置出发,如果在2位置点击一下,后面走线就从2位置开始绕,但这个时候想回退到从1开始出发绕,有没有什么办法或者操作???目前只能删除走线,重新开始走,太麻烦
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 布线 线 回退 发帖人:天赋2008 发帖时间:2023-05-26 15:50:00
  • 如何去除走线不想要的部分
  • 请问如何去除黄色箭头指向的走线突出的部分,这部分要接触到别元器件了
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 去除多余突出线 发帖人:DefineYZZ 发帖时间:2021-12-07 15:06:00
  • HBS通信电路电容影响数据对外发送
  • 以下是电路原理图以下是PCB正反面图(双层PCB板)问题描述:按照以上原理图+PCB布局后,实际焊接了5块板子,其中有2块能正常使用,3块只能读取不能发送数据。尝试:1.通信时用手指压着C81,通信成功,能读能写。2.更换新的电容,故障依旧。3.把电容与板子呈45°左右的角(实际上倾斜一点就行了),能够通信成功,能读能写。猜想:1.电容底下的信号走线问题,但搜索结果认为V字信号走线没有问题。在HBS总线不知道可行否:信息来源:https://bbs.21dianyuan.com/thread-180248-1-1.html2.上层敷铜,下层有矩形挖铜,形成了某种干扰目前正在以猜想的方向区修改...
  • 所属专栏: Layout布线 标签: HBS线 PCB 线 线线 发帖人:cxc785 发帖时间:2021-08-26 09:51:00
  • 现在差分是不能用吗
  • 我按照教程设置设计规则但是到差分走线的时候不管怎么点引脚都没有差分线出来
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 立创eda 差分线 发帖人:gorizi 发帖时间:2020-01-11 12:18:00
  • 奇怪!网络名称还在,线确不见了
  • 如题,刚编辑好的PCB,突然走线不见了,以为误删了,结果重画画不上去,放大看网络名称还在,可看不到线,关闭文件,重新打开也不行,重启程序也不行,所有层也都是可见状态,晕了
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-05-17 08:36:00
  • AD差分走线
  • 各位好,AD使用的路上困难重重又来咨询大家问题了,还希望大家能够帮忙解决,谢谢!如下我先使用AD17设计电路,想使用差分布线,但是根据网上的提示好像我做的哪里不对请大家帮我看一下:如图放置了两个差分的符号但是当我导入PCB却出现
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 差分线 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-06-20 15:38:00
  • STM32+CAN总线
  • 1、基于STM32的CAN总线通信系统设计。2、支持CANopen,CAN2.03、支持不同波特率数据传输。4、稳定可靠、并投入市场使用。
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: CAN线 STM32 发帖人:单片机爱好者 发帖时间:2017-07-31 20:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: